请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28810 您好专家、
我正在设计使用 UCC28810作为控制器的高 PFC 单级反激式设计。 我发现一些参考设计在启动和辅助绕组电路中使用电压调节电路。
由于 PCB 板的尺寸有限、我希望将启动 RC 直接连接到 VDD、并添加18V TVS、如下所示。 适用于 UCC28810吗? 请帮助审核并提供一些意见。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Joyce、您好!
感谢您关注 UCC28810。
您可以直接为 VCC 供电、如图所示。 但是、我们的参考设计中启动电路的缺点是、您的初始加电速度会~10倍慢(RC 时间常数 = 200kΩ μ s x 47uF = 9.4秒、而20kΩ μ s x 47uF = 0.94秒) 此外、 通过 R1 = R4 = 100kΩ Ω、您的功耗将始终比1MΩ Ω 时高~10倍。 请注意这些权衡。
谢谢、
射线