This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28810:UCC28810启动电路

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198429/ucc28810-ucc28810-start-up-circuit

器件型号:UCC28810

您好专家、

我正在设计使用 UCC28810作为控制器的高 PFC 单级反激式设计。 我发现一些参考设计在启动和辅助绕组电路中使用电压调节电路。  

由于 PCB 板的尺寸有限、我希望将启动 RC 直接连接到 VDD、并添加18V TVS、如下所示。 适用于 UCC28810吗? 请帮助审核并提供一些意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    感谢您关注 UCC28810。

    您可以直接为 VCC 供电、如图所示。 但是、我们的参考设计中启动电路的缺点是、您的初始加电速度会~10倍慢(RC 时间常数 = 200kΩ μ s x 47uF = 9.4秒、而20kΩ μ s x 47uF = 0.94秒) 此外、 通过 R1 = R4 = 100kΩ Ω、您的功耗将始终比1MΩ Ω 时高~10倍。  请注意这些权衡。

    谢谢、
    射线