This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:效率和 LED 输出电流

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192047/lm3429-efficiency-and-led-output-current

器件型号:LM3429

各位专家:

我们的客户对 LM3429有顾虑、需要知道该 IC 在 Vin=8至36V 和 Vo=9.2V ILED=0.7A 时的效率和 LED 输出电流。
他还提到、当电压为8至10V 且 ILED 值为时、效率不高。 如果您的一方提供此信息、请在确定时分享。 谢谢你。
此致、
Gerald
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald

    我是否可以知道此处的应用以及客户为何选择 LM3429、因为这在照明产品中不是一种常见的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    客户计划将此 LM3429用作其 LED 板的降压/升压 LED 驱动器、因为它满足输入电压范围和输出电压要求。

    如果 Vin=8至36V Vo=9.2V (VLED) ILED=0.7A、请随时推荐任何其他降压/升压 LED 驱动器 IC。

    谢谢、此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald

    实际上、我们有一个符合要求的新器件、该器件仍在内部测试和验证中。 您是否有关于所需效率的任何信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    我们的客户需要效率高于85%的降压/升压转换器来满足输入和输出要求。

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald  

    我将通过邮件向您发送有关新设备的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于调查似乎是通过邮件解决的、因此我将关闭此主题。