This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119EVAL:操作不同于用户指南

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198868/lm25119eval-operation-different-from-user-guide

器件型号:LM25119EVAL
主题中讨论的其他器件:LM25119

你好!

我刚刚订购了 LM25119双路降压稳压器评估板并立即开始测试。 在开始测试之前、我查看了用户指南、只是为了确保我有正确的连接和所有东西。 当我开始测试时、我注意到输出上的值与用户指南中所述的值有很大不同。  

用户指南值:  

通道1 --> 3.3V @ 8A  

通道2 --> 1.8V @ 8A  

测量值:

通道1 --> 10V @ 6A  

通道2 --> 5V @ 8A  

我应该查看其他用户指南吗? 还是用户指南中未反映的电路板更改? 我只是想确保在开始测试交错操作时不会损坏电路板。 谢谢!