This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023-2NBEVM:UCC24630

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24630EVM-636, LM5023, UCC24630, UCC24610, LM5023-2NBEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198859/lm5023-2nbevm-ucc24630

器件型号:LM5023-2NBEVM
主题中讨论的其他器件:UCC24630EVM-636LM5023UCC24630UCC24610

LM5023-2EVM 笔记本电脑适配器

输出电压

输出电压纹波

VIN =标称值、IOUT =最大负载

100

mVpp

 

UCC24630EVM-636

ΔVout μ A

输出电压纹波

VIN = Vmin 至 VMAX、IOUT = 0至 INOM

500

MV

 

两者均使用相同电压的 LM5023和+/-相同电流;差异是使用 UCC24630的输出。  

从结果中、我必须推断 UCC24630会将纹波增加五倍?

谢谢

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、  

    感谢您关注 LM5023 QR 反激式控制器和 UCC24630 SR 控制器。

    实际上、LM5023-2NBEVM 使用 UCC24610 SR 控制 器、因此使用 UCC24630或与输出纹波规格无关。  
    在规格表的测试条件列中、LM5023 EVM 10mVpp 纹波仅在"IOUT =最大负载"条件下进行规范、而对于 UCC24630 EVM、500mVpp 纹波规范为"IOUT = 0至 INom"。  更高的纹波规格涵盖了整个负载范围、包括轻至零负载时的跳周期操作。  
    区别在于细节。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ulrich