This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:BQ25887原理图检查

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25887

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198486/bq25887-bq25887-schematic-check

器件型号:BQ25887

能否使用 BQ25887查看2节电池充电器原理图?
BATT 是2节电池的正极侧、BATT_MID 是2节电池之间的中间连接。  
我不打算使用 SNS/SYS 输出、因此使用了较低的电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的原理图审阅如下:

    我看到您将电池平衡电流限制为382mA 的典型值。 请记住、最大电流为400mA。

    2、PG/、STAT 和 INT/的最大输出灌电流为6mA。 在470欧姆的5V 上拉电阻下、导通时的电流为10.6mA、这将损坏器件。 请使用建议的10千欧电阻器。

    建议在 SNS 上使用最小44uF 的电容器作为升压转换器的输出。 这是必须的。

    4.我看到通过 ILIM 到 GND 的最大 ILIM 电流。

    5.我看到适配器源通过 PSEL 连接到 GND。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该数字通过 I2C 解释了一些通过 I2C 读取的内容。 似乎芯片不能正常工作。 在路上有一些新芯片-将根据您的建议进行更新。 为使用 Mikroe 平衡器5的任何人准备-他们在 PG/STAT 上拉电阻器上使用470欧姆电阻器。 尽管 它有点工作、但它的表现也很糟糕。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我等待您的答复。