Other Parts Discussed in Thread: BQ25887
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25887 能否使用 BQ25887查看2节电池充电器原理图?
BATT 是2节电池的正极侧、BATT_MID 是2节电池之间的中间连接。
我不打算使用 SNS/SYS 输出、因此使用了较低的电容器。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的原理图审阅如下:
我看到您将电池平衡电流限制为382mA 的典型值。 请记住、最大电流为400mA。
2、PG/、STAT 和 INT/的最大输出灌电流为6mA。 在470欧姆的5V 上拉电阻下、导通时的电流为10.6mA、这将损坏器件。 请使用建议的10千欧电阻器。
建议在 SNS 上使用最小44uF 的电容器作为升压转换器的输出。 这是必须的。
4.我看到通过 ILIM 到 GND 的最大 ILIM 电流。
5.我看到适配器源通过 PSEL 连接到 GND。
此致、
Mike Emanuel