请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79600EVM 主题中讨论的其他器件: BQ79600-Q1
各位专家:
我们客户当前的项目是电池模块的测试台、他们在其中使用 BQ79600EVM 与新组装的电池模块进行通信。
他在“BQ79600EVM 用户指南”中找到了有关“BQ79600-Q1 SPI 示例代码1.0”的提示,但在产品网页上没有找到该提示。
如果可能、如果可以与客户共享、请通过将其添加到 MySecureSW 文件夹或提供 直接链接、让客户访问上述软件(SPI 示例代码)。
谢谢、此致、
Gerald