This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:SPI 示例代码

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79600EVM, BQ79600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198843/bq79600evm-spi-sample-code

器件型号:BQ79600EVM
主题中讨论的其他器件: BQ79600-Q1

各位专家:

我们客户当前的项目是电池模块的测试台、他们在其中使用 BQ79600EVM 与新组装的电池模块进行通信。  

他在“BQ79600EVM 用户指南”中找到了有关“BQ79600-Q1 SPI 示例代码1.0”的提示,但在产品网页上没有找到该提示。

如果可能、如果可以与客户共享、请通过将其添加到 MySecureSW 文件夹或提供 直接链接、让客户访问上述软件(SPI 示例代码)。

谢谢、此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、请与您当地的销售代表联系以添加您的具有 MySecure 访问权限的客户、以查看 bq79600示例代码。  

    谢谢、
    海伦