This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9222:UCD9222、UCD9240和 UCD9090

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9222, UCD9240, UCD9090, UCD9220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198661/ucd9222-ucd9222-ucd9240-and-ucd9090

器件型号:UCD9222
主题中讨论的其他器件: UCD9240UCD9090UCD9220

您好!

是否可以知道 UCD9222和 UCD9240是否使用相同的芯片(芯片)制造?

是否可以知道 UCD9090和 UCD9240是否使用相同的芯片(芯片)制造?

此致、

Denis Gallardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能告诉我们这些问题的背景是什么?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们系统地对购买的组件进行结构分析。 我们最近购买了 UCD9220和 UCD9090:这2个基准包含一个芯片(芯片)、其芯片标记为"UCD9240"。 这是正常的吗?

    此致、

    Denis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它们来自具有一些变化的同一器件系列。

    此致

    Yihe