This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92601-Q1:VIN 最大值问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92601-Q1, LM3421-Q1, TPS92692-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199143/tps92601-q1-vin-max-question

器件型号:TPS92601-Q1
主题中讨论的其他器件: LM3421-Q1TPS92692-Q1

您好、专家、

TPS92601-Q1在汽车前照灯应用中、数据表中的最大输入电压为40V、但我搜索前照灯应用中的其他多拓扑、最大输入电压为65V 或75V。

例如:TPS92692-Q1或 LM3421-Q1、这些器件型号也适用于前照灯应用。 为什么 VIN 范围高于 TPS92601-Q1?

在后灯应用中、为什么 VIN 最大电压为40V (例如:TPS9261x-Q1)? 前照灯和尾灯应用之间的输入电压范围有何不同?

BR、

Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BR、

    TPS92601专为最大40V 的输入而设计、这正是它的用途。  而其他器件则设计用于更高的电压。  您可以选择适合您的应用的器件。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    但在 TI 应用手册 slpy006b"LED 汽车外部照明应用驱动器"中、我仍然有疑问)第3页和第5页。

    在第3页中、我看到 LED 驱动器模块输入电压为 5.5V~65V 中的图。  

    在第5页 中、  对于尾部照明应用、我看到 LED 驱动器模块输入电压 为5V~40V 中的图。  

    电池12V、则需要考虑冷启动和负载突降。 在电池保护电路中、最大电压将钳位到~35V

    为什么某些器件型号(如  TPS92692-Q1)适用于汽车前照灯应用 VIN 最大电压为65V?

    请详细解释  TPS92692-Q1 VIN 最大电压为65V 的原因吗?

    我查看 TI 的所有 LED 驱动器解决方案、了解后灯 VIN 最大值是否为40V

    前照灯和尾灯是否具有不同的电池模式架构或任何其他原因?

    谢谢

    BR

    Sara  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有些应用不需要冷启动或负载突降、或者输入通过 TVS 进行钳位、您可以使用40V 部件。  设计人员需要使用适合其应用的器件。

    谢谢 Tuan