This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-PD-CHG-EVM-01:连接时出错

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194170/usb-pd-chg-evm-01-error-at-connection

器件型号:USB-PD-CHG-EVM-01
主题中讨论的其他器件:BQ25790USB2ANY

大家好、

客户 表示应用程序自定义工具未 连接附带消息的设备。 该配置也以 pptx 格式附加。

该过程如下所示。

1.确保与配置的连接在 ppt。

1.回答列出的问题

2.点击 Flash to device from current configuration

e2e.ti.com/.../BQ25790_2B00_TPS25750-_2800_003_2900_.pptx

EVM 的使用有一个区别、它们不使用 USB2ANY、并将第三方 USB 连接到 I2C 转换器、第2页对此进行了说明。

您能指出问题吗?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    请按照此链接中的步骤 刷写二进制文件。

    我建议使用 Aardvark 来刷写二进制文件。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    客户已获得 Aardvark 适配器、但仍然没有连接。

    使用 Aardvark 连接 PC、然后使用 USB-PD-CHG-EVM 连接 Aardvark:Windows 识别 Aardvark、但 GUI 显示 Hardware Not Connected。

    将 Aardvark 与 USB-PD-CHG-EVM 相连、然后将 PC 与 Aardvark 相连:Windows 无法识别 Aardvark。

    哪个顺序正确? 我之所以提出这一问题、是因为 快速入门指南 没有提到 Aardvark 与 USB-PD-CHG-EVM 之间的连接。 如果第一个序列正确、GUI 不能识别连接是否正确?  

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiyashi-San、

    这两个序列都应该起作用、但是如果 Windows 不能识别 Aardvark、我建议使用第一个序列。  

    确保在"Flash Center"->"Adapters (适配器)"->"Add Adapters (添加适配器)"中添加 Aardvark 适配器。 添加适配器后、将"器件控制"设置为下图(USB-PD-CHG-EVM 上的 EEPROM 为 CAT24WC256)、


    然后使用"Load File..."加载从 Web GUI 生成的二进制文件 您应该能够刷写 EEPROM。

    此致。