This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:输入大于输出时的行为是什么

Guru**** 2812095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198012/tps92692-q1-what-is-the-action-when-input-is-bigger-than-output

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92691TPS92692

大家好、

当 TPS92692用作升压且输入大于输出(瞬态)时、TPS92692的作用是什么? 通过? 同样、也是关于 TPS92691和 TPS92682的问题、谢谢!

BR

Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiawei、您好!

    如果输入电压大于输出电压、则它将首先通过、您将遇到过流情况。  对于 TPS92692或 TPS92682、发生这种情况时、它们将禁用调光 FET (QDIM)、该 FET 将断开 LED 负载。  就 TPS92691而言、您必须监控 IMON 是否存在过流情况、并关闭 TPS92691的 PWM 调光和 SS 引脚、如数据表的图23所示。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    感谢您的回复! 从 TPS92692数据表中、当检测到过流时、FLT 将为低电平并启动36ms 计时器。 但是、如何了解"通过将 SS 引脚拉至 GND、器件在内部不会启动任何保护操作并在外部禁用之前继续运行"? 如果我们不下拉 SS 引脚、TPS92692将不会禁用调光 FET、对吧?

    BR

    Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiawei

    如果您阅读了第8.4.1节、其中/FLT 连接到 SS、则当发生故障时、它会将 SS 拉至接地以禁用该部件并关闭调光 FET。  这是图43和图54应用中所示的建议操作。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    感谢您的回复、只是想知道 FLT 是否与 SS 绑定、当满足过流要求时、TPS92692会采取什么措施、而 FLT 会被下拉?

    BR

    Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiawei、

    您正在提出以下数据表中的问题:

    谢谢 Tuan