This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750+BQ25792

Guru**** 2580575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195122/tps25750-tps25750-bq25792

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25792

你(们)好

我们使用 TPS25750和 BQ25792

但是、如果在连接电池时连接了 USB C 型、TPS25750不会供电(PPHV =0V)

但是、如果在连接 USB C 型时移除并重新连接电池、TPS25750将输出电源。 

您能解释一下原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7041.BQ25792.pdf

    随附电路图 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swengwoo、

    我认为这可能是 I2C 配置问题。  TPS25750和 BQ25972之间的 I2C 连接不正确。 应连接到 BQ25972 的 I2C 线路为 I2CM_SCL 和 I2CM_SDA、应将其上拉至 TPS25750的 LDO_3V3。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照您的描述连接了 I2C 线路、但它仍然不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swengwoo、

    您使用的 GUI 版本是什么? 如果使用的是 Web GUI、您能否提供.json 文件和您正在使用的二进制文件? 您能否收集 TPS25750和 BQ25792之间的 I2C 事务?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我移除了 TPS25750的 EEPROM 并正在进行测试。

    使用 TI-CHARGER-GUI 控制 BQ25792。 
    测量后将连接 I2C 信号。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swengwoo、

    等待您的反馈。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    电流测试不使用 TPS25750和 BQ25792的 I2C。

    如果 I2C 未连接到 TPS25750和 BQ25792、是否无法识别 USB C 类型? 

    为什么它只能在取出并重新连接电池后识别 USB C 类型? 
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swengwoo、

    TPS25750和 BQ25792之间需要 I2C、否则未建立电源路径。

    如果没有 I2C 日志、我无法为您提供结论性答案。

    您还能提供二进制文件吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我很抱歉。
    由于使用了 EEPROM 和 I2C、因此可以正确识别 USB C 类型。

    未使用 EEPROM 和 I2C 时发生上述情况的原因是什么? 
    您能告诉我 I2C 中哪个寄存器负责该器件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swengwoo、

    EEPROM 是存储 TPS25750配置的位置(包括 TPS25750和 BQ25792之间的 I2C 通信配置)。 在这种情况下、由于缺少 EEPROM、因此未配置器件。 如果未连接 EEPROM、TPS25750将仅在 ROM 代码上运行、或继续尝试从 EEPROM 加载配置(取决于 ADCINx 设置)。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 

    还有一个问题。 
    我正在尝试在没有 EEPROM 的情况下操作 tps25750。 

    我正在尝试使用 MCU 控制 tps25750。 
    在这种情况下、当 AlwaysEnableSink 时、我们无法控制 tps25750? 
     
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    或者我真的需要使用协商高电压吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swengwoo、

    如果您不使用 EEPROM、则需要使用 MCU 通过 I2C 写入配置(补丁捆绑模式)。 在此用例下、您可以使用 AlwaysEnableSink。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它可以使用 I2C_SDA 和 I2C_SCL 进行配置、对吧? 

    还请提供有关增补程序分发包模式的信息。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果可以使用 AlwaysEnableSink 而不使用 EEPROM、为什么数据表建议使用协商高电压? 
    请详细解释 
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swengwoo、

    对于补丁捆绑模式、您可以参阅 TPS25750 TRM 第3.3节补丁捆绑更新任务和此 PowerPoint 幻灯片、其中 PBMx 流程图旁边有示例 I2C 日志。  e2e.ti.com/.../PBMx.pptx

    请记住、如果在下电上电后没有用于读取配置的 EEPROM 或没有用于写入配置的 EC/MCU、则器件将无法正常工作。  

    我找不到建议在数据表中使用 协商高电压的位置。

    AlwaysEnableSink:无论连接的源提供的电流大小如何、器件始终启用灌电流路径。 在加载配置之前、USB PD 将被禁用。  

    协商高电压:器件始终在初始隐式协议期间启用灌电流路径、而不管连接的拉电流提供的电流量如何。 PD 控制器将进入"APP"模式、启用 USB PD PHY、并协商提供高达20V 的最高功率协议。当从 EEPROM 加载补丁时、不能使用此协议。 对于可从5V 启动的系统、不建议使用此选项

    有关 AlwaysEnableSink 和 协商高电压的说明 、请参阅数据表 第9.4节器件功能模式表9-5电池电量耗尽配置。  

    此致。