This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:UCC27211 IC 的启用选项

Guru**** 2503615 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211, UCC27289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199560/ucc27211-enable-option-for-ucc27211-ic

器件型号:UCC27211
主题中讨论的其他器件: UCC27289

您好!

我正在寻找 UCC27211具有启用/禁用功能的替代器件。 如果您有任何建议的器件、请告诉我。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、alikaan、

    感谢您的参与!  这里、UCC27289将是最佳的替代器件。 UCC27289是3A 驱动器、而不是 UCC27211提供的4A 驱动器、但 UCC27289还包括使能功能、支持8V UVLO、也是120V 半桥驱动器。 如果您对任一器件有任何其他问题、请告诉我。

    您是否能够提及它用于什么应用? 此外、什么因素推动了对使能功能的需求? 感谢您分享任何可用信息、以便团队能够继续监控此机会。

    最棒的

    Alex Weaver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我将把它用于电机驱动器电路。 MOSFET 是 FDMT80040DC。 我们希望添加禁用功能以确保安全。  

    谢谢!