This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:UCC28064A

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199303/ucc28064a-ucc28064a

器件型号:UCC28064A

高功率集团、   

哪些参数设置过渡模式 PFC 或单级反激 PFC 的开关频率上限?

通常、我会看到100K 范围内的开关频率。  PFC 电感器或反激式变压器能否通过在250K 至500K 范围内以更高的频率运行来减小尺寸?

此致、  

Stuart Linzer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    对于转换模式 TM (有时称为临界导电模式、CrM) PFC、频率将根据输入电压 和输出电压之间的差异以及输入线路周期内的位置而变化。

    最大频率受控制器的最短导通时间以及电感器的降压时间的限制。  对于 UCC28064A, 导通时间可通过增加 RT 来减少 (从而增加一个更高的频率)。 从-064A 数据表中:

    但是、与大多数工程设计人员一样、没有免费午餐。 当您增加频率并降低电感器值时、您需要注意平衡峰值电流和电力输送能力(以及 EMI)。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您提供信息。  

    此致、  

    Stuart