This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2672:存在电源问题的器件的 P2P 替代方案

Guru**** 2846060 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2672, LM22672, TLVM13620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199170/lm2672-p2p-alternative-for-part-with-supply-issues

器件型号:LM2672
主题中讨论的其他器件: LM22672TLVM13620

大家好!  

我对 LM2672MX-ADJ/NOPB 有疑问。  

因为此器件和所有固定电压导出都存在电源问题!!

TI 是否可能提供 P2P 替代产品?  

我发现了几个相似但不是 P2P 的器件。  (LMR54410、 LMR33610TLVM13620 )

在频率和输入/输出电压范围内,功能可能会有所不同,但 P2P 绝对是必需的!

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!  

    LM22672为引脚对引脚。 它的工作频率高于 LM2672、因此对电感器和输出电容器进行一些调整是合理的。  

    您提到的其他器件也是不错的备选器件、但不像您注意到的那样引脚对引脚。  

    TLVM13620是一款全新的电源模块、是从 LM2672过渡到更现代器件的绝佳方式、具有设计简易性、良好的性能、电路板节省和极高的总体解决方案成本。 我会推荐该模块。  

    此致、  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denislav:

    感谢快速回答!!!

    但是、此部件似乎也不可用。  

    此致、

    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、  

    可用性情况很难预测。 或许、使用模块解决方案可以帮助您获取器件。  

    此致、  

    Denislav