主题中讨论的其他器件:TPS65988、
大家好、
只想在此主题中发布解决方案:
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/976997/tps65988evm-pc-doesn-t-recognize-display
我发现完全相同的情况、请参阅指南 TPS65988评估模块 7.1.3、如下所示: 
上表 建议 用户通过 USB-C PORT_B (port1)连接到 DP 显示屏。
但是、当这样做时、控制器从未将 HPD 信号置为有效。
将 Type-C 插头移至 PORT_A (PORT0)会导致 tps65988控制器发出 HPD 置位、并且 PC 已成功识别 DP 显示屏。
对 I/O 配置寄存器的快速调查显示、与 PORT_A (port0)不同、PORT_B (port1)默认情况下未正确映射 HPD 事件、如下所示: 
校正映射、如下所示: 
允许 TPS65988EVM 按照所示的用户指南工作。
GUI 配置选择为:Project -> New Project -> TPS65988DH -> Advanced -> Dual Role Port (DRP)、prefers data host
和更新 I/O 配置、位于端口1设置下、如上所示。
我还将项目文件附加到此线程。
e2e.ti.com/.../DP-AltMode-for-both-Port_5F00_A_2800_port0_2900_-and-Port_5F00_B_2800_port1_2900_-TPS65988-EVM.pjt
我找不到答案、只需在 TI 提供的文档中记录这种不一致之处。
希望它能在将来节省某人的时间。