This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:适用于 CCM 反激式设计吗?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751, PMP11254, PMP22806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199702/tps23751-is-fine-for-ccm-flyback

器件型号:TPS23751
主题中讨论的其他器件: PMP11254PMP22806

您好专家、

我想确认 TPS23751在 CCM 下对于12V 输入电压至12V 输出电压/18W 反激是否正常。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Di:

    感谢您与我们联系!

    是的、TPS23751可配置为反激式。 对于12V/25W 设计、您可以查看 PMP11254 (www.ti.com/.../PMP11254)

    如果您希望在次级侧使用同步 FET、可以参考 PMP22806的次级侧(https://www.ti.com/tool/PMP22806)。  同步 FET 电路 位于 DNP 器件中。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Diang