This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61253A:tps61253A

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61253, TPS61253A, TPS61259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199268/tps61253a-tps61253a

器件型号:TPS61253A
主题中讨论的其他器件:TPS61253TPS61259

您好!

我的 TPS61253/61259升压转换器有问题。

我使用此 IC 大约两年了、没有任何问题。 上次我订购新一批 TPS61259时、安装了内部工作设计、发现一旦我禁用(关闭)系统、它会继续传输一些电压1.6-2.0V。 我订购的 TPS61253A 与之前使用的相同、但结果相同。 转换器不会关闭。

我们非常感谢您的任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    感谢您使用 e2e。

    您可以分享您的原理图吗? 除了芯片之外、与过去两年的旧设计相比、这次您是否有任何设计更改。

    谢谢

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    感谢您的回答。 建议的升压电路原理图。 升压区域中没有原理图和布局变化。

    更改内容-批量产品。 我很长时间使用了大约2年前购买的第一批器件。 现在购买了新的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想放置第一个和最后一个组件的图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我发现自己的错误-外部电路将电池短路至5V。

    问题已解决。

    谢谢你