This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:℃跳转至-20 μ s

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199455/bq4050-soc-jump-in--20

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV

尊敬的专家

我们的生产状态,在低温测试中发现-20度,低温容量变化,27%直接跳过7%的分析

我读了中文版本的应用程序 NO, 有一段说:"为了预测不同电流和温度下的电压和 SOC 之间的关系, V (SOC、I、T)是为了补偿 EDV 和 TI。CEDV 模型包含7个 CEDV 参数{EMF、C0、C1、R0、R1、R1、 T0、TC}。 "

您能帮我们提供这些 CEDV 模型吗?

e2e.ti.com/.../TI_3575CF91A18B945E28750763FC5B_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    使用 TI.com 上的 GPCCEDV 工具获取 CEDV 模型系数。