This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5862:CAN#39;t 在数据表中查找 LP5862DBTR 的引脚分配

Guru**** 2520580 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5036, LP5862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199144/lp5862-can-t-find-pin-assignment-for-the-lp5862dbtr-in-datasheet

器件型号:LP5862
主题中讨论的其他器件:LP5036

您好!

DS 仅显示 QFN 选项的引脚排列、缺少 TSSOP。

非常感谢 Adv

祝你度过美好的一天

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    很高兴听到你的声音。

    是的、我发现 TSSOP 封装的引脚分配缺失、我需要时间查找该引脚并为您提供反馈。

    很抱歉。

    此外、我想知道您的客户为何选择 TSSOP 封装以及他们为何选择 LP5862 、因为 LP5036也适用于36 LED 应用。

    谢谢!

    Ives Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我没有注意到这些注释、我们会尽快为您提供 TSSOP 的引脚排列。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅您需要的信息。

    谢谢!

    Ives Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个 fb。

    他们选择了 LP5862作为尺寸和可用性的考虑因素。

    LG

    Vincenzo