This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:VQFN-HR 封装的模板设计误差示例?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199070/tps92200-example-stencil-design-error-on-vqfn-hr-package

器件型号:TPS92200

您好!

TPS92200采用 VQFN-HR 封装- RXL0006A。

示例模板设计(焊锡膏掩模)显示了引脚1和6上铜焊盘区域外的焊锡膏。

我们可以假设这是错误吗? 如果没有、为什么在焊盘区域外需要粘贴?

这是以前(7个月前)提出的问题,没有提出任何答复。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas

    模板设计在 ECR 批准过程中发生了变化。 由于引脚1和引脚6焊盘非常靠近、因此模板会偏移、以减少引脚1和6之间发生焊接桥接的可能性。