This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:降压转换器的基准电路

Guru**** 2810765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197033/tps92692-the-reference-circuit-of-buck-converter

器件型号:TPS92692

您好的支持团队、

 TPS92692是否有任何基准电路可用作降压转换器。

关于数据表、仅提供降压/升压和升压拓扑。

如果您有、可以与您分享吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shoo

    此处的应用和要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang-San、

    他们认为 这款驱动器适用于小型投影仪的原型。

    假定一个工作电压为5V 的激光二极管为光源。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    还有其他要求吗? 我认为我们的新器件具有降压基准电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、  

    很抱歉缺少信息。 这就是我所掌握的全部信息。 您能告诉我我们新器件的器件型号吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将通过邮件向您发送新的设备信息、因为该设备当前处于测试和验证阶段。 可提供样片。