This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5748EVM:示例代码

Guru**** 2693295 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5748EVM, SIMPLELINK-MSP432-SDK, TLC6C5748-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198762/tlc6c5748evm-sample-code

器件型号:TLC6C5748EVM
主题中讨论的其他器件: SIMPLELINK-MSP432-SDKTLC6C5748-Q1

各位专家:

我们的客户正在使用 TLC6C5748EVM、但在哪里可以找到示例代码?

根据用户指南 slvuc16.pdf、使用 TLC6C5748EVM 需要导入一个示例代码、客户在在线页面或 SIMPLELINK-MSP432-SDK 上无法找到该代码。  

我注意到这里的主题帖是 E2E 论坛、这里请求了这个文件。 如果可用、请与我们的客户分享。 谢谢你。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我不是很确定是否适合与大学生分享。

    您能否帮助确认这位使用 TLC6C5748-Q1的学生的应用是什么?

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie、

    该应用是用于屏幕的 LED 背光、但仍处于评估阶段。

    BR、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我们已通过邮件将其发送给您。

    BR、Gracie