This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:超声波水表/流量计应用的电源管理

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, TPS61094, TPS61291, TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198226/msp430fr6047-power-management-for-ultrasonic-water-flow-meter-application

主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047TPS61094TPS61291TPS62740

我们公司将在超声波水表/流量计应用中使用具有低于1GHz 通信功能的 MSP430FR6047 MCU。 对于电源管理选项、我们有两个最佳选择。

1) 1) 根据 本应用手册使用 TPS61094降压/升压 -> https://www.ti.com/lit/an/slvaf41a/slvaf41a.pdf?ts=1676641803021 

2) 2)  根据本应用手册同时使用 TPS62740降压转换器和 TPS61291升压 转换器-> https://www.ti.com/lit/ug/tiduad2/tiduad2.pdf?ts=1676642113517&ref_url=https%253A%252F%252Ftraining.ti.com%252F 

要继续执行其中一项操作、我们必须首先确定哪一项在各个方面都是卓越的、尤其是性能和可靠性。 可以有人帮助我解决这个问题吗?  

如果有另一个最佳电源管理选项/器件型号、请在此处共享链接。

最后但同样重要的是、哪一种更适合电池供电的电路、直流/直流降压或 LDO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashenafi:

    如第2个应用手册中所述、TPS62740降压转换器是一款为该应用中的 MCU 供电的低 Iq 良好器件。 由于开关压摆率较慢、该器件的 EMI 性能也应良好。

    TPS62840YBG 也是 TPS62740的替代产品。

    我要将该主题移至负责 TPS61292的组、以检查此应用是否有较新的器件。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的周到回应。

    在这种情况下、您说选项2)优于选择1)、对吧?

    我将等待您对 TPS61292的响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashenafi:

    两种解决方案之间的选择取决于您要为其供电的电源轨。 例如、解决方案2提供2个输出轨、一个是以较低的降压输出电压为 MCU 供电、另一个是通过升压输出为 PA 供电。 遗憾的是、第二个解决方案应用手册中没有效率图来比较两个解决方案之间的效率。  

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您 Varun。