This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:TPS7A20#39引脚材料的成分是什么

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197557/tps7a20-what-is-the-composition-of-the-material-of-tps7a20-pin

器件型号:TPS7A20

您好!

您能否帮助确认 以下 器件引脚的材料? 谢谢。

TPS7A2033PYCJR、 TPS7A2050PYCKR、 TPS7A2040PDQNR、 TPS7A2018PYCKR

此致、

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    您可以在器件产品文件夹中的质量、可靠性和封装部分找到此信息。

    TPS7A2033PYCJR

    TPS7A2050PYCKR

    TPS7A2040PDQNR

    TPS7A2018PYCKR

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的支持。  

    但我没有找到引脚的材料成分。

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    引脚的材料成分是引线框和引线框镀层。  这些是相同的。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我没有在 TPS7A2033PYCJR 中看到有关引线框和引线框镀层的信息、只看到有关焊锡凸点的信息。

    引线框和引线框镀层的材料成分不同。

    我仍然无法确认引脚所用的材料。  您能进一步解释吗? 谢谢你。

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    TPS7A2033PYCJR 是一款芯片级器件、此器件使用焊接凸点连接到芯片上。  因此、您应该查看该器件的焊锡凸点材料。

    对于具有引线框的其他器件、它们也镀有材料。  因此、大部分材料是"引线框"、而材料镀层是"引线框镀层"。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的支持。

    此致、

    Charlie