This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5927:当 VDD 未通电时、器件是否能够承受输出电压(Vo)?

Guru**** 2513555 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5927

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198873/tlc5927-does-the-device-tolerate-voltage-at-outputs-vo-when-vdd-is-not-powered

器件型号:TLC5927

我们有一位客户通过 TLC5927 (LED 位于 客户的电路板上)连接到我们的 OEM 器件。 在某些情况下、当我们的器件未通电(未向 TLC5927提供 VDD)时、它们可能会驱动 LED 灌电流输出(Vo)上的电压。 这会损坏器件还是使器件承受应力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否意味着它们将直接将 VLED 连接到 OUT 引脚?

    Vled 的值是什么?

    如果电压高于 VOUT、TTH (典型值为2.6V)、我们的器件会将其检测为短路负载条件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回答。

    如  您的应用电路中所示、VLED 和 LED 正常连接。 VLED 的值为3.3V。

    唯一的问题是、如果 VLED 通电、而 VDD (引脚24)未通电、则 TLC5927是否损坏。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 VDD 未通电、OUT 引脚的电流吸收器将不工作、因此 LED 不会亮起、OUT 引脚上不会有电压、TLC5927不会以这种方式损坏。

    谢谢!