This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:输出电容器的噪声性能

Guru**** 2556540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197622/tps7a47-noise-performance-across-output-capacitor

器件型号:TPS7A47

大家好、团队、

我的客户对噪声性能与 输出电容器值有疑问。
在 Cout = 10uF 的情况下、您会分享噪声性能吗?
 

在 DS 中、描述了以下内容。
8.2.2.1.1输入和输出电容器要求
TPS7A470x 专为与 µF μ F 或更大的陶瓷电容器一起工作而设计、并在上进行了特性描述
输入和输出。 µF 使用50 μ F 的总输出电容器值来表征最佳噪声性能。 注释
尤其是输入和输出电容必须尽可能靠近相应的输入和
输出引脚。

当输出电容为50uF 时  、噪声性能 会更好。 但客户希望使用更小的电容器。 因此、他想知道 Cout = 10uF 情况下的噪声性能、或者10uF 和50uF 之间的比较。 请您分享一下吗?

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa Tamazaki、

    数据表上的图22性能显示了 COUT = 10uF 时的两种负载条件

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    感谢您的评论。
    很抱歉、我在数据表中遗漏了它。

    此致、
    Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    客户有其他 请求。
    他想比较 在相同输入电压和输出电压条件下10uF 和50uF 的噪声、
    因此、他请求 TI 分享。  
    您是否可以获得上述噪声数据?

    感谢您的帮助。

    此致、
    Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Akihisa Tamazaki、

    图1的 VOUT 条件为5V、输入电压为6V:4.67uA

    图22的 VOUT 为4.7V、VIN 为5.7V。 300mV 偏移的性能差异非常小、在比较数据时几乎没有影响。  

    这对客户来说足够吗?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    感谢您的评论。

     客户请求是因为输出电流不同(图1:Iout=500mA, 图22:Iout=20mA 或50mA)。
    我能再问一下、  在相同的输入电压和输出电压条件下、10uF 和50uF 的情况下、您是否有噪声数据?
    如果您没有、我会告诉客户。

    此致、
    Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Akihisa Tamazaki、

    因此、客户希望 VIN/VOUT/IOUT 在 Cout 变化时保持恒定?

    我将查看我们是否有条件的验证数据、并在明天 能够访问 Val 工程师文件时返回给您。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    感谢您的合作。

     以下是客户的状况。
    VIN=27V
    Vout=24V
    Iout=10mA

     以上或类似条件下的噪声数据更好。  此外、10mA 或20mA 数据更好。

     感谢您的合作。

    此致、
    Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Akihisa Tamazaki、

    对于给定的条件、没有此器件的验证文件、我将在接下来的几天内离开办公室、我将看到另一位工程师是否有带宽来为您进行噪声测量。

    此致、

    John