This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28781-Q1:变压器电感计算

Guru**** 2517330 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28781EVM-053, UCC28781-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199381/ucc28781-q1-transformer-inductance-calculation

器件型号:UCC28781-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28781EVM-053

您好、TI、

我们正在对应具有650-900Vin 和68V 0.6A 输出的设计进行计算。 我从未见过电感在10mH 范围内的变压器。 我们的计算结果是否正确? 如果电感过高、会发生什么情况?

我们使用 UCC28781EVM-053作为参考。 基准中的变压器具有低得多的饱和。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Valentinas、  

    感谢您关注 UCC28781-Q1 ZVSF 控制器。

    是的、10mH 是磁化电感的一个不寻常值、但它来自较高的最小输入电压和65%的指定高最大占空比的组合。   
    计算出峰值电流约为0.2A,因此1/2*10mH*0.2A^2*200kHz = 40W (粗略估算)。   
    此外、建议的匝数比(由于 Dmax = 65%的要求)为17.57:1、在最大输入900V 的基础上、反射电压为1195V、需要超过2100V 的开关额定值。

    我建议较低的最大占空比将允许更高的峰值电流和更低的反射电压。  我不确定为什么该参数是输入而不是结果。   
    指定小得多的 Dmax (例如10%)的问题是、Dmax 适用于最大负载下的最低 Vin、而 D 在最高 Vin 下甚至更低、在轻负载下的高 Vin 下甚至更低。  在某些情况下、前沿消隐时间(基本上定义了最小导通时间)可能会导致强制峰值电流、这可能需要相当高的最小负载来吸收以避免输出过压。   

    如果您的输出负载范围在接近最大功率时相当恒定、那么 tLEB 应该不是问题、您可以尝试找到足够小的 Dmax 来获得合理的 Lm 和匝数比。  如果您的负载确实变为零、则可能需要最小的预载来保持稳定。

    对于 UCC28781-Q1、我建议选择转换模式计算、而不是 DCM。

    此致、
    Ulrich