This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650061:TPS650061RUK 技术支持请求

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193395/tps650061-tps650061ruk-technical-support-request

器件型号:TPS650061

您好、E2E 专家、

你好。

TPS650061RUK 技术支持请求

我想了解我们购买的 TPS650061RUK 输出电压。

光学通信生产电路板之间的输出电压存在问题、请查看以下内容。

图片1 TPS650061RUK 所有输出电压正常运行(数字示波器测量)

图2 TPS650061RUK 3.3V 输出电压输出异常。

图1显示 TPS650061RUK 输出正常、图2显示输出异常。

从上图中可以看出、这是由5V (图中的黄线)进入 TPS650061RUK 的影响引起的。

我想确切地知道问题是什么以及 TPS650061RUK 输出问题的原因。 (例如、5V 斜坡时间、纹波。

正确:

错误:

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

     在回答您的问题之前、请提供以下信息:

    1. 您是否从同一个板捕获了两张照片1-2?
    2. 您是如何应用5V 输入电压的?
    3. 您能否共享应用的原理图?
    4. 从照片2中、如何从低于1.8V 的输入(红线)获得 LDO 输出1.8V 电平(紫色线)?

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好、

    你好。

    1. 您是否从同一个板拍摄了两张照片1和2?
    >>我使用了同一个板。
     
    2.如何应用5V 输入电压?
    >>使用了两种类型的 SMPS (开关电源)。
     
    您能否共享应用的原理图?
    >>查看附加的文件。
     
    4. 从图2中、如何从低于1.8V 的输入(红线)获得1.8V 的 LDO 输出电平(紫色线)?
    >>我不理解问题。 下图显示了向 TPS650061RUK 施加5V 电压后、接受1.8V 电压并使用数字示波器。
    >>随附文件中显示了测量探针的位置,但请稍后参考。
    此致、
    CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

     原理图现在提供了详细信息、但除了 pin17的命名问题之外、我找不到它的任何问题;它应该被命名为"VLDO2"。

     您可以再尝试 几个板吗? 如果您测试的所有电路板都出现相同问题、则可能需要执行生产后 FA。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好、

    我将向您发送生产数量和缺陷数量。
     
    总生产量:87件
     
    缺陷数:5件
     
    缺陷率:5.7%
    我使用两种类型的 SMPS。
     
    它是5V。
     
     图1工作正常
    图2是异常操作
    我使用5V、3.3V 和1.8V。
     
     3.3V 未输出。
     
    根据 SMPS 的生成、
     
    3.3V 未输出
     
     我不认为这是部件本身。
     
    请让我们根据 SMPS 电源环境检查出现该问题的原因。
     
    大家在这个环境中使用它、就是这样。
     
    应在环境中使用。
     
    需要这样的答案。
     
    要求提供任何环境或任何外部因素可能产生的准则。
    此致、
    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

     该器  件是一款具有有限支持的传统器件;我仍在等待具有该器件相关经验的人员的帮助;此外、我只是订购了一个 EVM、尝试重复您所看到的问题。

     一旦我从某人或我的实验室测试中获得任何结果、我会立即通知您。  

    谢谢!

    Phil

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

     我今天交付了 EVM、并使用  图片中显示的2种不同的5V 输入斜升时间进行了多次测试;我看不到您报告的同一问题。  

     我有以下建议:

    1.  向我发送一个包含该问题的电路板;我将对其进行调试。
    2.  将故障报告给您当地的 TI 销售部门、以获取生产后 FA。

    谢谢!

    Phil