This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2991:对其输入和输出电压差分要求进行了阐述。

Guru**** 2688295 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198393/lm2991-clarification-to-its-input-and-output-voltage-differential-requirements

器件型号:LM2991

各位专家:

我们希望您能就有关采用负 LDO LM2991的设计应用的这一问题得出结论。 他们希望将-6.5V 输入电压转换为-5.0V 输出电压。

器件数据表的第7.4.1节中:

这是否意味着、如果采用-5V 输出电压进行设计、则至少需要-10V 输入电压?

我将 下面的理解留给了客户、这就是我的立场:

我们对该器件的 Vin 要求也有相同的了解。 当我们以正惯例(忽略负极性)对此进行处理时、输入要求应比高达26V 的输出高5V、以将器件调节至高达1A 的输出。

从器件说明中可以看出、当工作负载电流为1A 时、它具有600mV 的压降电压(典型值)。 该压降意味着在1A 时、Vout 将为~μ V (-4.4V)。 我非常注意、该器件需要最小电压差(5V)、以便在正常条件下以高达1A 的电流运行。

但是、在从图12中进行检查时:

该器件似乎可以在其应用中工作(Vin=-6、Vout=-5、@ 1A)。 这违反了上述说法。

您能帮助我们验证此应用手册吗? 我从我们的 E2E 线程中看到、他们正在设计低于5V 差分电压的器件、一些专家对此提供了支持。

请为您提供指导。

此致、
阿尔基·A.

PS:我在 Webench 上试用了此设计、他们共享的要求似乎可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Artzy、  

    我对延迟回复表示歉意。  

    以下内容似乎令人困惑:  

    查看此数据表和数据表后、我认为本节仅说明当输出电压处于-5V >=Vin>-26V 范围内时、如果输入电压超出这些范围、则器件无法正常工作。  

    乍一看、似乎是说 Vout=-5V Vin=-10、但事实并非如此。

    该器件应在 Vin=-6.5V 和 Vout=-5V 的情况下正常运行、因为提供了1.5V 的余量。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认、Edgar。

    希望 我们的 LM2991信息表在下次修订时对此更清晰。 尤其是在注释中设置的测试参数、只会看到大于5V 的余量差异。

    将关闭此线程。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Artzy,

    我注意到了更新这个。

    最后、您能否分享 LM2991的应用和/或终端设备?  

    最棒的

    Edgar Acosta