This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912:启动时的浪涌电流

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198700/lp5912-rush-current-at-startup

器件型号:LP5912

我有一个问题。

LP5912用于将电压从3.8V 更改为1.8V。
LP5912为外部 IC 提供1.8V 电压。
当外部 IC 启动时、1.4A 的最大浪涌电流持续20us。
LP5912是否存在20us 内被1.4A 浪涌电流破坏的风险?
我发送浪涌电流的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.4A 超出建议的工作电流和短路电流限制。 即使电流在短时间内流动、器件也可能会损坏。  

    BR、

    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diar Erin

    感谢您的回答。
    我还有一个问题。

    典型特性被写入 LP5912的数据表中。
    浪涌电流为1.35A、具有典型特性。(请参阅随附的文件)

    如果我使用具有数据表等典型特性的 LP5912、它是否会中断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您根据数据表中提供的建议运行条件使用 LP5912、则它不会损坏。 您共享的图显示浪涌电流超过短路电流限制、但浪涌电流瞬间高于短路电流限制(1100mA)。  

    我希望这对您有所帮助、

    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dier Erin San

    感谢您的交流。

    我知道、如果您瞬间超过短路电流消耗限值(1100mA)、它将会中断。

    我有以下理解。 我弄错了吗?
    ・数据表中的波形(1.35A 瞬时电流)不是建议的条件。
    ・当数据表中的波形(1.35A 瞬时电流)时、LP5912会中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshinori-San、

    对这种混乱表示歉意。  我们无法保证在建议的工作条件之外的器件性能。  

    在数据表中的图表中、输出电流在极短的时间内超过1100mA、最有可能是几纳秒。  理想情况 下、电流绝不会超过建议的工作条件、但由于电流超过1100mA 的时间太短、仅为纳秒、因此器件可能可以正常工作。  

    在您的场景中、您以高于短路电流限值20uS 的300mA 电流运行、由于电流大小和时间长度、器件将面临风险。 我无法保证器件在建议的工作条件之外工作、但我建议添加一个输入电容器以帮助缓解一些浪涌电流。

    我希望这对您有所帮助、

    Erin