This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:澄清了 BATOC 保护

Guru**** 2810995 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199350/bq25723-batoc-protection-clarification

器件型号:BQ25723

您好!

在电路原理图阶段使用 BQ25723来实现电池组、因此我可以控制保护和电池平衡的设计。

尝试弄清楚 BQ25723上的电池过流保护是否足以保护电池免受过流事件的影响、而无需在电池路径中添加单独的分流电阻器。

从数据表中:

9.3.22.6电池放电过流保护(BATOC)充电器监控电池放电电流、通过 SRN 和 SRP 上的电压提供电池过流保护(BATOC)。 可通过配置 EN_BATOC=1b 来启用 BATOC。 BATOC 阈值可通过 BATOC_VTH 位选择 IDCHG_TH2的133%或 IDCHG_TH2的200%。 该阈值还被钳制在100mV 和360mV SRN-SRP 交叉电压之间。 当 μs 电流在250 μ s 抗尖峰脉冲时间后高于阈值时、会触发 BATOC 故障、并相应地设置状态位故障 BATOC。 当 BATOC 被置为有效时、转换器关断以禁用 OTG 运行并减少放电电流。 如果需要为系统补充电源、BATFET 状态不受影响。 BATOC 不是锁存故障、因此在 BATOC 故障消除后、具有250ms 的静置时间、转换器自动恢复切换。 但状态位故障 BATOC 只能通过主机读取来清除

当 BATOC 故障在运行中触发时、假设在放电期间且没有外部电源的情况下、 我想知道在此事件下是否会关闭电池 PFET。

欢迎各位提出意见,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    BATOC 故障只会影响功率级运行(假设它处于 OTG 模式)。 它不会完全阻止电池放电。

    例如:

    BQ25723使用 PMOS 作为 BATFET。 即使 BATFET 关断、电池电流仍会通过 BATFET 体二极管传导至 VSYS。

    我建议使用电池保护器/监控器/电量监测计来关闭电池放电路径。 这是大多数客户的典型方法。

    谢谢、

    Peng