This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594EVM:TPS65941212EVM 不工作

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199234/tps6594evm-tps65941212evm-not-working

器件型号:TPS6594EVM

尊敬的 TI 团队:

我们正在寻求支持、以便在 GUI 上检测器件。

第一个问题是 GUI 未检测到 EVM 中的器件、并显示以下错误:"Connected to AEVM Controller、but failed to connect to device TPSG694x_2p0_external on DUTWITHI2C @0x48"

- V3V3和 V_SYS 连接在 J15上、该卡由 USB 供电、此外、D4、D5、D6打开、而 D3关闭。

 -我们测量 VCCA、得到0V。 -> PMIC 由于此原因无法在 I2C 总线上应答,对吧?

-在 J15引脚6 VSYS_SENSE 上、我们得到0V。 ->因此、我们认为 VCCA 为0V。

-在 R21上进行测试时、我们得到的是3.3V

-在 R39上进行测试、我们得到5V 电压(非常奇怪)。 但我们怀疑 R39的名称可能是错误的、因为它远离 R20和 R21。

  R39测量0r、因此该部件正常

-板上没有 R27。

提前感谢您的帮助、

AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AB、

    您能否确认 J37和 J47上的跳线正在连接引脚2和3、这意味着它们已设置为主配置?  TPS65941212EVM 旨在与 TPS65941111EVM 搭配使用、其中 TPS65941212EVM 配置为件、TPS65941111EVM 配置为从器件。  

    J37上的主器件配置允许 EVM 控制使能信号、而 J37上的从器件配置允许主器件从外部控制使能信号。 如果 您的 TPS65941212EVM 将 J37设置为从配置、这就是 EN_DRV LED (D3)关闭的原因。 J47上的主配置将器件上的3.3V 和5V 稳压器连接到 USB 连接(+VBUS)。 如果您的 EVM 将 J47设置为从器件配置、这就是您的 VSYS_SENSE 也测量0V 的原因。 您是否还测量了 V3V3和 VSYS 上的0V?

    此致、
    Megan