大家好。
我目前面临电阻器 R23的问题、在电池连接后立即烧录值300E (RDrain)。 这是一个新电路板、我们在所有测试板上都看到了这个问题。 您能不能分享您对这种情况发生原因的建议、也可以查看具有 MPN VN2110K1-G 的 NCH FET Q2的额定值
因此、在 CHG 和 DSG 线路上、我没有得到我所期望的12V 电压。 我仅测量6V 电压。
我在这里附上了 AFE 原理图。 谢谢!
编辑:在空板上、我们单独在 REGSRC 线路上组装组件、并通过工作台电源提供 VC5X 电压。 这里我们注意到 R23不再燃烧、我们在 REGSRC 上获得了大约16V 的电压、这是设计上应该达到的值。 因此、我们知道 AFE 正在灌入电流。 其他什么电路可能会导致这种情况发生? 请分享您的见解。 再次感谢!