This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:REGSRC 电路中的漏极烧断。

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197933/bq76940-rdrain-burning-in-the-circuit-of-regsrc

器件型号:BQ76940

大家好。

我目前面临电阻器 R23的问题、在电池连接后立即烧录值300E (RDrain)。 这是一个新电路板、我们在所有测试板上都看到了这个问题。 您能不能分享您对这种情况发生原因的建议、也可以查看具有 MPN VN2110K1-G 的 NCH FET Q2的额定值

因此、在 CHG 和 DSG 线路上、我没有得到我所期望的12V 电压。 我仅测量6V 电压。

我在这里附上了 AFE 原理图。 谢谢!

编辑:在空板上、我们单独在 REGSRC 线路上组装组件、并通过工作台电源提供 VC5X 电压。 这里我们注意到 R23不再燃烧、我们在 REGSRC 上获得了大约16V 的电压、这是设计上应该达到的值。 因此、我们知道 AFE 正在灌入电流。 其他什么电路可能会导致这种情况发生? 请分享您的见解。 再次感谢!

e2e.ti.com/.../0310.AFE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijith、您好!

    自上一帖子以来是否有任何变化?

    R22在您的电路板中连接到什么位置? 我在 VC5X 引脚中看不到名为 VC5X 的网、您能确认该网称为 VC5X 吗?

    我还注意到、您有很多二极管连接到 VC5X/VC10X:

    这些似乎与电池相连、这似乎不是很好。 您不需要这些二极管。

    如果您尝试遵循 图20中的建议。 将顶部输入更改为电源二极管组、如 图21所示。 限制  bq769x0系列的更低组引脚电压前10大设计注意事项 应用手册、实施错误。 您只需要为每个组使用一个二极管、此外、即使对于 VC5至 VC5X、二极管方向也会错误。 二极管的阳极应连接到 VC5、阴极应连接到 VC5X。 VC10和 VC10X 也是如此。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、感谢您的回复。 我们正处于任何帮助都是巨大帮助的阶段。

    R22连接到 C5和 C6之间的滤波点。 我认为由于 PDF 的原因、它无法识别。 连接到 IC 上 VC5X 引脚的网络称为 VC5X、也是提供给 R22的网络。

    我们有3个二极管(D1、D2和 D3、具有 MPN 1N4148W-7-F)、用于顶层输入到组电源二极管实现。

    其他二极管(D6至 D16)根据 PG 的输入端提供。 10大设计注意事项中的21个、我引述"帮助保护电池组输入的一种可能性是在每个电池输入端提供齐纳二极管。 这种齐纳管可以帮助但不能防止所有问题。 放置在电路板输入端的齐纳二极管的标称击穿电压必须高于电芯最大值、并且具有容差。"

    我们尝试的另一件事是从 CHG 和 DSG 线路中移除所有组件、因为 REGSRC 是 FET 驱动稳压器的输入、因此从内部稳压器移除任何负载将阻止 R22燃烧。 我们的设计也不使用 REGOUT。 因此、基本而言、任何外部负载都被移除。 但我们仍然看到 R23正在燃烧。

    请查看此内容。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijith、您好!

    我现在发现了它、它连接在 C6和 C7之间。  

    如果要删除 D16和 D17、是否仍然存在问题? 您还不需要在栅极-源极之间使用1 M Ω 电阻、也可以尝试将其移除。 我不明白为什么 R22应该燃烧,这对我来说是没有意义的。

    如果您要移除肖特基二极管(D6、D8、D10、D11、D14)、是否存在任何问题?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon