This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:有关充电过程中的故障的咨询

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198375/bq27220-inquiries-about-malfunctions-while-charging

器件型号:BQ27220

大家好、TI 支持团队

我们将使用 BQ27220直接测试 EVM 和客户设计的电路板。

通过使用电池充电/放电数据、输入11点电压、设计容量和电压参数、可以确认 EVM 相对准确地计算剩余的充电/放电量。

(如果您单独向我们发送电子邮件、则会共享充电/放电数据和数据。)

如果将相同的数据应用于直接设计的电路板、则放电大致正确、但剩余电量计算似乎在充电期间计算错误。

症状:充电似乎在大约15分钟内充满电。

-如果在取下充电电缆后放电继续进行、则剩余的电池电量将以正常的%输出。

请就如何改善上述现象或问题原因提出建议。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、

    数据是否通过编写 GMFS 文件应用于设计的电路板?