This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892EVM-664:客户是否可以使用 BQ25892EVM 上的 BQ25895进行测试?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199177/bq25892evm-664-could-customer-use-bq25895-on-bq25892evm-to-test

器件型号:BQ25892EVM-664
主题中讨论的其他器件:BQ25895BQ25892BQ2589

大家好、

   客户正在评估 BQ25895和  BQ25892。 但 BQ25985EVM 在 TI 样片上暂时缺货。 那么、您能否确认 客户是否可以使用 BQ25892EVM 上的 BQ25895进行测试? 您能不能告诉我需要对 BQ25982EVM 进行哪些更改?

您的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!  

    为清楚起见、这些 IC 不是引脚对引脚兼容的。 BQ25895 具有用于输入检测的 D+/D-引脚、而 BQ25892使用单个 PSEL 引脚进行输入类型选择。

    尽管在 BQ25892EVM 上测试 BQ25895应该可以、因为 D+/D-引脚的跳线填充在 PCB 上。 另外需要注意的是、如果客户计划在 BQ25895上测试 OTG 功能、则需要向 BQ25892EVM 上的 PMID 路径添加电容、因为它只有一个10uF 的电容器、建议 OTG 使用至少40uF 的电容器。  

    此致、

    Garrett