This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28513:PFC 功能设计审查

Guru**** 2510755 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3854, UCC28513, UCC2818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191575/ucc28513-the-pfc-function-design-review

器件型号:UCC28513
主题中讨论的其他器件:UC3854UCC2818UCC28064

各位专家:

客户希望继续此主题以获取其他请求:

客户查看了 Harish 的最后一条反馈。  要求查看以下附录文件的备注(参见下文):
1) 1)原理图基于 UC3854。 此芯片周围的连接与 UCC28513略有不同。
2) 2)我尝试"转换" UCC28513的值;黄色框中的数字表示关键值、灰色框中的数字旨在保持当前设计中的原样。
3) 3)您能否回顾一下并告诉我我是否正确捕捉了 UCC28513芯片的预期值?
谢谢你。
此致、
阿尔基·A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    感谢您在 UCC28513上发布查询。 我将回顾一下该查询、并在明天返回。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我尝试做更多分析、发现 UCC28513中的 PFC 控制器与 UCC2818基本相同、我认为最好将其用作参考。 基于此、我附加了可直接使用的 Mathcad 计算文件。 请尝试随附的、并告知我们您的观察结果。

    e2e.ti.com/.../Mathcad-_2D00_-UCC3817_2D00_UCC28513-Design-Procedure.pdf

    由于您没有 Simplis、 因此我们有一个 UCC2818 TINA/PSPICE 模型、这对您来说是一个好消息。 但模型是未加密的。 因此、如果您签订了 NDA、我们将能够共享该 NDA 以进行仿真和评估。 请告诉我们您的意见。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    我是 Listen 的硬件工程经理。 与 Archie 合作的 Alex Wood 正在为我们提供有关该项目的顾问服务。

    TI 是否可以发起 TI 与 Listen 之间的 NDA、以便获取 UCC2818 TINA/PSPICE 模型?

    谢谢、

    Al Flint

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flint 先生、

    感谢你的答复。

    我将与 Archie 共享 TINA/PSPICE 模型。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    Alex 回答:

    我已根据 Harish 的最新反馈进行了其他测试。 非常感谢他的帮助!
    随附 的文件汇总了第93-106页的结果。 我很想听到他的反馈。
    此致、
    Archie/Alex
    PS:我 还没有尝试过 TINA 模型、但我会这样做、感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、Alex

    感谢您回复新结果。

    以下元件标识符基于 UCC28513。

    R2可保持为0.43欧姆

    R8/R12为3k 欧姆

    R13和 C6分别为3.23k 和4.9nF

    所有其他的看起来都很好。 但是、频率的变化对我来说似乎很奇怪、无论电感如何。 我必须进一步研究,然后再对其发表评论。 咨询团队后、我将再次讨论此问题。

    您能否根据上述组件值进行更新? 对于220V 电压、您是否可以尝试将负载从25W 增加到60W 或更高?

    也可以直接从 交流电源为 IAC 供电、如下所示:

    在 PSB 中的 Q5和 Q6在电路板/结果文档中是指什么?

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Harish。

    我们的客户 Alex 将实施建议并汇报。 请参阅以下内容、了解对您的后续行动的回应:

    [引用 userid="372479" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191575/ucc28513-the-pfc-function-design-review/4499364 #4499364"]在 PSB 中 Q5和 Q6在电路板/结果文档中的引用内容之间?

    Q5和 Q6是指 PFC 级下游使用的晶体管。 目前、它们被移除、 电阻器作为负载连接到 PFC 输出。 很抱歉造成混淆。 它们将从报告中删除。

    谢谢你。

    73、
    Alex / Archie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex / Archie

    感谢你的答复。

    有道理。 请告知我们您对最新建议的调查结果。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    星期一快乐!

    根据 Harish 的最新反馈、我已经做了额外的测试。 最新的测试结果在 P107-P131上。
    谢谢、此致、
    Alex / Archie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我将介绍结果、并在明天返回给您。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex / Archie

    感谢您发送详细结果。 很抱歉、在整流器不工作之前移动 IAC 的感应电路、我建议这样做、因为输入电流似乎存在一些相位差。

    结果看起来很有趣。 我昨天一直在努力研究这一点,我的初步意见如下:

    如上所示、转换器在200Vac 以上的特定电压下明显转换为 DCM 模式、这可能解释了在较低的 Fsw 下开关的原因、而我们看到的过冲是当这种模式退出且控制器尝试立即调节/校正电流时。 我怀疑的是、当输入电压发生变化(接近峰值~200V)时、关键导通因子(kc)会发生变化、这会导致模式变化。 我希望25W 时的波形不是很好、但在60W 时肯定会有更好的结果。 我现在不怀疑控制环路参数、因为您可以在85V/最大功率下获得良好的调节、而带宽是最重要的。 您是否可以增大电感、比如将其从现有值翻倍至大约1.3mH、并让我知道您的观察结果。 对于 使用新电感器进行测试给您带来的不便、我深表歉意。

    理想情况下、最大线路电压下的 VFF 应约为4.6V、85V 时的 VFF 应约为1.4V。 如果这里有任何失真、则会影响结果。 您能否在增大电压时检查 VFF 是否被钳制?

    3.您能否测量120W 和200Vac 下的结果并将其与200Vac 和60W 外壳进行比较、以查看是否在接近相同峰值电压点时出现失真? 我可能怀疑峰值时的电流失真可能会增加、但我只是想 让这个数据点。 最后、您能否在220Vac 和60W 下检查它。  

    我一直在尝试使用 UCC2818的 TINA 模型、但我无法重现此问题、但如果我能够取得任何进展、我会随时通知您。

    此致、

    Harish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Harish、

    非常感谢您的一贯支持。

    根据 Harish 的反馈、最新的测试结果在 p132-161上。 期待他的评论。
    此致、
    Alex / Archie。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex / Archie

    再次感谢您的详细分析。

    根据波形、我们可以清楚地得出、达到了最小导通时间限制、这会导致脉冲下降/频率降低、从而导致模式变化、正如您在结论幻灯片6中明确指出的那样。 理想情况下、这些控制器针对 CCM 模式下的最佳性能进行了优化。 导通时间、ton = LI/Vin

    这可能是电感在120W 功率下加倍时波形更好的原因、其中失真在250V 交流时开始爬行、但当电感较小时、相同的失真在200VAC 左右时表现得更早。

    30W 时的电流非常小、我不希望在与仿真结果相匹配的更高输入电压下提高性能。

    理想情况下、对于这些功率级别、我们建议使用 UCC28064/65/56等转换模式 PFC 控制器、以获得更好的性能。 但我知道、在您的情况下、您可能出于某种原因需要组合 PFC/反激式。 我想您可以选择电感器、以确保85V/265V 时的120W 性能是可接受的、使用此控制器时、高压线路时的30W 将难以满足要求。 如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Harish。

    您的指导非常有帮助。 Alex 团队指出、他们将增加电感、保持您建议的其他变化、并在各种负载和输入电压下重复测试。

    他们打算在将报告发送到这里之前编写一份简短的报告,以完成这项工作。
    我们 会随时为您发布。
    此致、
    阿尔基·A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex / Archie、

    感谢您的持续反馈和测试。 它真的很有帮助。 请随时在此处或通过私人电子邮件发布您的报告。 我们可以查看它们并关闭它。

    此致、

    Harish