This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:bq25792锥形电荷

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197982/bq25792-bq25792-taper-charge

器件型号:BQ25792

你(们)好

BQ25792正常工作。 

但是、在锥形电荷(CV 模式)下会产生可闻噪声。 

是否有办法解决这个问题? 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swengwoo、

    如果启用了 PFM 模式、请尝试在 REG0x13[1]中启用 Out of audio。  如果这不起作用、则尝试在 REG0x12[4]中禁用 PFM。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好


    正如你说的那样,我做了,但结果是一样的。

    还有其他方法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您说 REG0x12[1]不是 REG0x13[1]对吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swengwoo、

    抱歉。  OOA 为 REG0x12[1]而不是 REG0x13[1]。  如果禁用 PFM 确实有帮助、您能否提供 V (BAT)、V (SYS)、I (BAT)和正在切换的任何 SWX 的原理图和示波器截图。  您是以750kHz 还是1.5MHz 运行?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    V (BAT):16.7V

    V (SYS):17.4V

    I (BAT):0.148A

    1.5MHz

    SW1.

    SW2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swengwoo、

    SW 节点看起来合理。 我假设 IBAT 或 VBAT 在低于20kHz 的频率下振荡、这是不是可闻的?  您能否提供这些波形?

    此致、

    Jeff