This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:VCCstart 问题

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199226/ucc28056-vccstart-question

器件型号:UCC28056

 您好、专家:

  这是一个来自 VIVO 的问题:他们想知道 Vccstart 的最小值、并且数据表中没有值。 您可以回答这个问题吗? 谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skylar、

    它将是最小关断阈值加上最小迟滞。 8.5V + 1.5V = 10.0V

    此致、

    射线