This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27284:输出电流、输出电阻和内部二极管的规格

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27284

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199062/ucc27284-the-spec-of-output-current-output-resistance-and-internal-diode

器件型号:UCC27284

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 UCC27284并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

UCC27284数据表的[1] P1提到峰值输出电流±3A、但绝对最大额定值部分没有提到 HO 和 LO 引脚的输出电流。
UCC27284是否具有作为绝对最大额定值的输出电流限制?
我想知道绝对最大额定值

[2]或者输出电流是否由于绝对最大额定值中存在的 Tj-40至150度热限值而受到限制?

[3]关于 UCC27284的 HO 和 LO 的输出电阻、数据表仅描述了在施加100mA 电流时从电压中获得的输出电阻值(高达大约4Ω Ω)。
当输出电流增加时、输出电阻的最大值大约为4Ω Ω、是否有任何变化?

[4] 只要 UCC27284的温度在 Tj-40至150°C 的范围内、流经自举二极管的电流是否有任何限制?

流经 UCC27284内置自举二极管的电流会因半桥低侧 FET 的导通电阻、关断→导通时间、自举电容的电容以及其他因素而异。
但是、自举二极管电流没有绝对最大额定值。

mΩ、→FET 的导通电阻为50 μF、关断→导通时间为10ns、自举电容为1.0 μ F、则当电源关断 导通时、自举二极管的峰值电流将显著增大。
"在这种情况下、应如何估算自举二极管的功耗?"

[5]内置自举电容 Rd 的等效电阻值应视为最大值2.5Ω μ F、即使电流值与100mA 有很大的偏差

--  

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Schinichi、您好!

    下面是您的问题摘要、我将逐一解答。

    UCC27284数据表的[1] P1提到峰值输出电流±3A、但绝对最大额定值部分没有提到 HO 和 LO 引脚的输出电流。
    UCC27284是否具有作为绝对最大额定值的输出电流限制?
    我想知道绝对最大额定值。

    答案:驱动器级的峰值输出电流由内部器件和预驱动电路固有限制。 该驱动器可支持驱动容性负载或等效 MOSFET 栅极电荷、而无需外部栅极电阻、也不会使驱动器输出级过载。

    [2]或者输出电流是否由于绝对最大额定值中存在的 Tj-40至150度热限值而受到限制?

    答案:驱动器峰值电流在内部受到限制、如上面的1所述。 但是、请查看数据表中的应用示例、以确认应用的功率耗散和热上升、从而确认驱动器中没有过多的栅极驱动损耗。 这更多是平均功耗问题。

    [3]关于 UCC27284的 HO 和 LO 的输出电阻、数据表仅描述了在施加100mA 电流时从电压中获得的输出电阻值(高达大约4Ω Ω)。
    当输出电流增加时、输出电阻的最大值大约为4Ω Ω、是否有任何变化?

    答案:在更高的输出驱动电流范围内、内部 MOSFET 的输出电阻将保持一致。 然而、当达到驱动器输出峰值电流时、内部器件上的压降将开始高于电流 x Rdson。

    [4] 只要 UCC27284的温度在 Tj-40至150°C 的范围内、流经自举二极管的电流是否有任何限制?

    流经 UCC27284内置自举二极管的电流会因半桥低侧 FET 的导通电阻、关断→导通时间、自举电容的电容以及其他因素而异。
    但是、自举二极管电流没有绝对最大额定值。

    mΩ、→FET 的导通电阻为50 μF、关断→导通时间为10ns、自举电容为1.0 μ F、则当电源关断 导通时、自举二极管的峰值电流将显著增大。
    "在这种情况下、应如何估算自举二极管的功耗?"

    答案:对于自举二极管、最初为自举电容器充电时的峰值电流可能很高、但已确认 IC 峰值正向电流不存在任何应力问题。 对于最大额定电流、我们建议在自举二极管的平均电流超过100mA 时考虑使用外部自举二极管。 这可以通过查看驱动 HO 输出上的总 Qg 的平均 HB 电流来估算。 I_hbavg=fsw x Qg

    [5]内置自举电容 Rd 的等效电阻值应视为最大值2.5Ω μ F、即使电流值与100mA 有很大的偏差

    回答:我假设您是指二极管动态电阻、您能确认一下吗?如果电流偏离得非常大、您是否对更高的电流感兴趣?

    此致、