This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:BQ25710输入电流限制

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, BQ25710EVM-017, BQSTUDIO, BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199434/bq25710-bq25710-input-current-limit

器件型号:BQ25710
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ25720

你(们)好

客户使用 BQ25710。 它只能驱动48W 负载。 输入电流在达到5.5A 时受到限制、并且在软件中 IDPM 设置为6400mA。

BQ25710EVM-017也是如此。 感应电阻为10毫欧。 如何提高输入电流能力

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    发生这种情况时、您能否发送寄存器值?  

    您可以在 BQStudio 上执行此操作。



    客户的输入电压、电池电压和 ISYS 负载是多少?

    谢谢、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    原理图。

    e2e.ti.com/.../BQ25710_5F00_registers.txt

    1、 调试发现、寄存器 ChargeOption3的位[4:3](IL_AVG)的设置对输入电流限制有影响。

    我以前将其设置为0-6A。 现在、将 IL_AVG 调整为15A 后、输入电流限制正常。 IL_AVG 的设置是否会影响器件的电流限制?

    2、  mΩ 我需要更大的输入电流、软件中的 RSNS_RAC 设置为10k Ω、实际电阻为5k mΩ Ω。 这种方法是否可行?

    3、 输入电压为12V 和19V、但我们的主板设计为满足9-22V 适配器的功率要求、主板以全功率运行时的功率为100W。 电池为3节串联电池、系统的最小电压设置为9V、但在测试阶段未连接电池。

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    1.是的。 IL_AVG 设置会影响充电器运行、因为它会影响功率级。 现在可以听到问题得到解决的声音。

    2. BQ25710仅支持10m Ω 最小电流感测。 如果需要5m Ω 电流感应、则需要切换到 BQ25720。 请参阅下面的比较表



    3.我不理解被问及的问题,或者他们只是在说自己的申请,但似乎整个问题都得到解决(通过更改 IL_AVG)。

    谢谢、

    Peng