This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:SEPIC 转换器的补偿网络与数据表中所述的网络是否不同?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200156/tps40210-is-compensation-network-for-sepic-converter-different-to-network-described-in-datasheet

器件型号:TPS40210

我使用 WEBENCH 创建了 TPS40210的 SEPIC 转换器实现方案。  

我注意到 Rcomp 连接到反馈网络电阻器。  

在数据表中、图27"基本补偿网络"中、补偿网络电阻器连接到 IC 上的 COMP 引脚。

 WEBENCH 是否有错误、或者如果 与 SEPIC 转换器拓扑配合使用、补偿网络需要采用不同的设计、这是不是因为存在这种差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您通过 e2e 与我们联系。

    对于串联的电阻器和电容器、顺序不会产生影响。  

    RCOMP 必须与 CCOMP 串联、这两者必须与 CCOMP2并联。

    整个网络(3个组件)位于 FB 引脚和 COMP 引脚之间。 方向(连接 RCOMP 的一端)不会产生任何影响。

    此致、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢快速响应!