This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:参数设置方面的一些问题。

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198724/bq27426-some-questions-in-parameter-setting

器件型号:BQ27426

我对 BQ27426有一些问题:

1.我不理解预测环境时间的具体功能。 您能否详细解释此参数的功能? 此参数是否与 Gold Learn 相关? 是否需要由用户设置? 如果需要设置该值、应如何计算或评估该设置值? 如果不需要设置、设置默认值的基础是什么?

2.设计能量标度、建议将此参数设置在1和10之间。 对于容量为1.23Ah 的电池、如何设置该值、设置或计算方法的基础是什么? 您能否详细说明此参数的具体功能?

3.对于参数 Chg DOD 校正启动 SOC,我知道当 SoC 达到该值时,深度放电校正开始工作。 正确吗? 您能详细描述一下原理和功能吗?

用户如何计算或评估合理的设置值?

4.如何评估快速刻度负载选择的设置值? 您能详细描述一下原理和功能吗? 是否有推荐值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    所有问题的信息都发布在 TRM 中。 我知道它是有限的、但由于算法是专有的、因此尚未发布其他详细信息。 如果有疑问、我建议将所有值保留为默认值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    我需要您的支持、因为我无法很好地阅读 TRM 中的描述。 您能帮助询问 TI 的其他人吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如 Shirish 所说、这些函数的工作方式是专有的。 由于 IP 原因、我们无法解释 E2E 上的原则详细信息、因为深入了解技术详细信息不在 E2E 的范围之内。

    1:预测 Ambien 时间:监测计需要知道产品外部的温度(环境温度)、因为它需要知道 电流 在内部电池电阻上向外部消散的热量。 该监测计运行放电仿真、因此需要预测电池温度如何变化、为此需要了解环境温度。 监测计将其在静置期间测量的温度(当内部电池电阻上没有电流时、因此电池最终应假设环境温度)作为环境温度。 但是、环境温度可能会发生变化、因此监测计具有预测环境温度的方法。 这对于环境温度可能发生变化、而电流足够大、足以使电池发热的系统而言可能是有利的。  预测 Ambien 时间控制预测的工作方式。 请将其保留为默认值、除非在环境温度发生很大变化时遇到性能问题。 在这种情况下、您必须联系 TI 获取显示行为的数据、我们可以修改此参数。

    2:设计能源比例:您可以使用此数字调整功率单位中的所有参数。 电量监测计所做的就是将每个功率参数与此刻度相乘。 如果为1、则功率参数以 mW 或 mWh 为单位。 如果是10、则为 CW 或 CWH。 如果它介于两者之间、那么它只是线性缩放。 此参数的原因是要将功率参数数值保持在带符号的16位范围内。例如、如果您的电池的设计能量为32768mWh、则可以将此参数设置为10、并将其配置为3277cWh (四舍五入)。

    3:正确。 它的工作原理是 TI 专有的。 它与电压曲线的斜率相关、因此在高 SOC 下工作更好。

    4:您可以在放电结束附近选择不同的负载预测、此时快速缩放处于活动状态。 将其设置为当电压接近终止电压时系统负载的行为。