This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158-Q1:两个电感器或一个变压器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200099/lm5158-q1-two-inductors-or-a-transformer

器件型号:LM5158-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5157

我尝试在 SEPIC 拓扑中使用该部件。 在数据表中、看起来好像有两个电感器、但当使用数据表中提供的快速启动计算器时、我注意到、由于符号上的点、它们看起来实际上是变压器的两个绕组。 哪一个是正确的? 我选择使用哪一个是否重要?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您通过 e2e 与我们联系。

    1)
    查看 LM5157产品页面的"设计工具和仿真"下、您会发现三种不同拓扑的快速入门计算器不同。
    请确保您使用的是正确的版本。
    www.ti.com/.../LM5157

    2)
    SEPIC 需要使用两个相同的电感器。 这些器件可以是两个单独的器件、但也可以组合在一个内核上。
    选择哪种选项更像是空间和成本问题。
    当它们组合在一起时、必须以正确的方式连接它们、从而连接点。

    最后、两个组合的 SEPIC 电感器与反激式变压器相似、但两个绕组必须相同、而反激式转换器可以使用不同的匝数比。

    此致、
    哈里