This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源设计咨询

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5158, TPS61376, LM5155, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196903/power-design-inquiry

主题中讨论的其他器件:LM5158TPS61376LM5155LM5156

大家好、TI 支持团队

客户希望使用以下模块设计电源。

为了使用锂聚合物电池的电源操作7MHz HIFU 传感器、中间电源必须升压。

由于最终需要20V/2A、因此我们将通过在中间添加一个升压来审查是否分2步应用它。

如果是一步式设计、是否可以使用 TPS61376或 LM5158进行设计? 在查看数据表的"效率"图时、我担心效率会下降很多、或者性能会下降到1A 或2A、等等

如果有可能的项目、请推荐。

如果您要通过2个步骤进行设计、请尝试通过配置电路来查看设计、如下所示。 请检查它是否是适当的电路。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、

    请解释延迟回复的原因。

    由于您没有提到设计的最小输入电压、我只能猜测 LM5158的3.2V 最小输入电压对您来说是合适的。

    基于这一点和给定的输出功率、开关中的估计峰值电流为40W*1.1/(3.2V*0.9)=15.3A。 纹波电流估计为20%、效率为90%。

    所有指定的器件都没有如此高的电流能力。

    请查看 LM5155或 LM5156。 这些是需要外部功率 MOSFET 的控制器。

    此致、
    Brigitte