This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20EVM-737:通道图文件

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200052/tps548a20evm-737-sch-diagram-file

器件型号:TPS548A20EVM-737
主题中讨论的其他器件:TPS548A20

您好的团队:

 我的客户将使用 TPS548A20来驱动一些射频器件、并且需要更少的纹波。 对于第一个 PCBA,当加载8A 时,它们会产生大约30mV 的纹波,但 由于电缆负载较长,实际测试中1.2Vout (默认设置)会下降到0.8V。

 在此处附上规格数据和客户测试设置、您是否会分享我们如何使用 EVM 获得此类测试结果?   

 您还可以将 EVM 设计文件共享到我的电子邮件中吗?  客户希望在其生产中与 EVM 设计理念保持一致、并避免纹波。 再次来 Tks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen  

    我通过电子邮件向您发送了 EVM 文件。  

    对于长电缆、请尝试扭转它们。  

    为了测量 VOUT 纹波、请使用小型接地连接来防止在此过程中拾取噪声  

    谢谢!  

    Tahar