This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54525:TPS54525和 TPS543525中的电源正常功能行为有所不同

Guru**** 2814775 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54525, TPS54325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199903/tps54525-power-good-function-in-tps54525-and-tps543525-behaves-differently

器件型号:TPS54525
主题中讨论的其他器件: TPS54325

 在 TPS54525中 、电源正常功能在  EN 和软启动前被设定为低电平。

其中、与  TPS54325一样、 电源正常功能设置为  EN 和软启动前的三态。

为什么在相同的串联 IC 中会有这种差异?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在数据表中没有看到与此相关的任何差异、也没有 EVM 可用于测试此情况。 您能否共享两个器件的原理图以及任何波形、以说明您观察到的情况。

    谢谢、

    模块